RENESAS TOOL NEWS 2004年11月24日
E7エミュレータソフトウェア
バージョンアッププログラム掲載のお知らせ
|
H8ファミリ、M16Cファミリ用E7エミュレータのソフトウェアのバージョンアッププログラムをWebに掲載いたしました。
- 更新情報
H8ファミリ、M16Cファミリ用E7エミュレータソフトウェアのバージョンアッププログラムをこちらに掲載いたしました。
- 更新されたバージョン
V.2.05 Release 00
- 追加対応デバイス
H8ファミリH8/300H SLPシリーズ:H8/38602RF、H8/38086RF
- High-performance Embedded Workshopのバージョンの更新
High-performance Embedded WorkshopのバージョンがV.3.01.06になりました。
本アップデートプログラムを実行することによりお客様のHigh-performance Embedded WorkshopがV3.01.06になります。
すでにこれより新しいHigh-performance Embedded Workshopがインストールされている環境ではHigh-performance Embedded Workshopのバージョンは新しい方になります。
- その他の更新情報
E7エミュレータV.2.03 Release 00以前のバージョンで作成したワークスペースでセッション情報が正しく反映されない不具合を修正しました。
- 注意事項
"H8/38602RF用デバイス別マニュアル"の4-(19)に記載されているように、
Break Condition 2の使用に関して注意事項があります。
「H8/38602RF使用時、Break Condition 2 と他のブレーク要因(BREAKPOINT、Break Condition 1)が同時に成立するような設定は行わないでください。不正な値でブレークします。」