RENESAS TOOL NEWS 2004年11月24日
E6000エミュレータソフトウェア
バージョンアッププログラム掲載のお知らせ
|
H8SファミリH8S/2600シリーズ、H8S/2300シリーズ用E6000エミュレータソフトウェアのバージョンアッププログラムをWebに掲載いたしました。
- 対象型名
HS2678REPI61H
- 更新情報
H8SファミリH8S/2600シリーズ、H8S/2300シリーズ用E6000エミュレータソフトウェアのバージョンアッププログラムを
こちら
に掲載いたしました。
- 更新されたバージョン
V.4.00.00
- 追加対応デバイス
H8SファミリH8S/2300シリーズ:H8S/2368, H8S/2366, H8S/2373, H8S/2373R
- High-performance Embedded Workshopのバージョンの更新
High-performance Embedded WorkshopのバージョンがV.3.01.04になりました。
本アップデートプログラムを実行することによりお客様のHigh-performance Embedded WorkshopがV3.01.04になります。
すでにこれより新しいHigh-performance Embedded Workshopがインストールされている環境ではHigh-performance Embedded Workshopのバージョンは新しい方になります。