RENESAS TOOL NEWS 2004年12月16日 : RSO-SQMlint_3-041216D
MISRA Cルールチェッカ
SQMlint V.1.01 Release 00 無償評価版
リリースのお知らせ
|
MISRA Cルールチェッカ SQMlint V.1.01 Release 00の無償評価版をリリースしましたのでお知らせいたします。
- 内容
SQMlintは、MISRA Cルール * に基づいてCソースコードの記述を検査するツールです。
| * |
MISRA Cルールとは、
非営利団体 MISRA (Motor Industry Software Reliability Association) が作成した、
自動車用ソフトウエア向けのC言語の記述に関する127種類のルールのことを言います。 |
SQMlintは、インストール済みのルネサス製CコンパイラにMISRA Cルール検査機能を追加します。
本製品単体では動作しません。
組み合わせて使用可能なコンパイラパッケージは以下の通りです。
- SuperH RISC engine family C/C++ コンパイラパッケージ V.9.00 Release 00 以降
- M3T-CC32R V.4.10 Release 1 以降
- M3T-NC308WA V.5.10 Release 1 以降
- M3T-NC30WA V.5.20 Release 1 以降
SQMlint製品版の詳細についてはデータシートをご参照ください。
- 無償評価版ダウンロードサイト
SQMlint 無償評価版 ダウンロードサイトからSQMlint V.1.01 Release 00評価版をダウンロードできます。
ダウンロード後に、インストールに必要なパスワードをご連絡するメールが届きますので、そのパスワードを使ってインストールを実行してください。
無償評価版は、製品版と同等の機能を持っています。
注意事項:
| (1) |
無償評価版につき、サポートは一切行っておりません。 |
| (2) |
無償評価版は、インストールした日から1ヶ月後の月末まで使用できます。
例えば10月中にインストールすると、11月末日まで使用できます。 |
評価版に関する情報をこちらに掲載していますのでご参照ください。
SQMlintと組み合わせて使用するコンパイラパッケージは無償評価版サイトからダウンロードできます。