RENESAS TOOL NEWS 2004年12月16日 : RSO-HEW_1-041216D
High-performance Embedded Workshop
ご使用上のお願い
--UBROFオブジェクトDLLの間違ったインストールについて--
|
統合開発環境 High-performance Embedded Workshop の使用上の注意事項を連絡します。
- UBROFオブジェクトDLLの間違ったインストールについて
- 該当製品
アップデートプログラム hewv3161u.exeまたはhewv3180u.exeでアップデートした、
High-performance Embedded Workshop V.3.01.06およびV.3.01.08
| 注意: |
Cコンパイラパッケージおよびエミュレータに元から含まれているV.3.01.06とV.3.01.08は該当しません。 |
High-performance Embedded Workshopのバージョンは、メニューの
「ヘルプ」から「High-performance Embedded Workshopのバージョン情報」メニューを選択すると確認できます。
- 内容
アップデートプログラムでアップデートした場合、
UBROFフォーマットのロードモジュールファイルを読み込むためのUBROF.DLLがインストールされます。
しかし、High-performance Embedded WorkshopではUBROFフォーマットファイルをサポートしていません。
UBROF.DLLがインストールされた場合、
デバッグの設定ダイアログ* のターゲットタブにあるデフォルトデバッグフォーマットのフォーマット選択欄に "UBROF" が表示されます。
| * : |
デバッグの設定ダイアログは、「オプション」メニューのから「デバッグの設定」メニューを選択すると表示されます。 |
- 回避策
ロードモジュールファイルのフォーマットに"UBROF"を選択しないでください。
- 恒久対策
High-performance Embedded Workshopの次期アップデートプログラムでUBROF.DLLを削除する予定です。