RENESAS TOOL NEWS 2005年1月26日 : RSO-E8-050126D
E8用エミュレータデバッガ V.2.00 Release 00 への
バージョンアップのお知らせ
|
オンチップデバッギングエミュレータE8用エミュレータデバッガを V.1.02 Release 01 から V.2.00 Release 00 にバージョンアップしました。
- リビジョンアップ内容
- 1.1 機能改善
| (1) |
エミュレータE8との接続処理の簡略化
デバッグ対象のMCUシリーズとしてR8C/14, R8C/15, R8C/16,
およびR8C/17を選択時に表示されていた"通信クロック選択"ダイアログ(ターゲットMCUとE8との通信速度を設定する)を削除しました。
(常にMCUで実現可能な最高の通信速度で通信します。) |
| (2) |
E8ファームウェアのバージョン番号表示
E8とエミュレータデバッガとの接続時にアウトプットウィンドウにE8ファームウェアのバージョン番号を表示するようにしました。 |
- 1.2 High-performance Embedded Workshopのバージョンアップにともなう改善内容
-
High-performance Embedded Workshopのバージョンアップにともなう改善内容については、
2005年1月26日発行のRENESAS TOOL NEWS "High-performance Embedded Workshop V.4.00.00 へのバージョンアップのお知らせ"
を参照してください。
- 1.3 改修内容
-
- リビジョンアップ方法
オンラインリビジョンアップ(無償)が可能です。
以下のオンラインアップデートサイトからアップデートプログラムをダウンロードして、実行してください。
日本語版
英語版
- 注意事項
| (1) |
アップデートプログラムを実行すると、High-performance Embedded Workshop V.3.01.08以前のバージョンがインストールされている環境では、
V.4.00.00にバージョンアップされます。 |
| (2) |
アップデートプログラムを実行すると、以下のツールチェインが同時にインストールされます。
・M3T-NC30WA V.5.30 Release 02 無償評価版
上記のソフトウェアツールについては、2月1日付けツールニュースをご参照ください。 |