RENESAS TOOL NEWS 2005年03月01日 : RSO-M3T-NC308WA_1-050301D
M3T-NC308WA V.5.20 Release 02
へのリビジョンアップのお知らせ
|
M32C/90, M32C/80, M16C/80, およびM16C/70シリーズ用CコンパイラパッケージM3T-NC308WAを V.5.20 Release 1 から V.5.20 Release 02にリビジョンアップしました。
- リビジョンアップ内容
- 1.1 オートアップデートのサポート
- 詳細は、同日発行の「統合開発環境 High-performance Embedded Workshopでのオートアップデート機能サポートのお知らせ」を参照ください。
- 1.2 統合開発環境High-performance Embedded Workshop
- High-performance Embedded WorkshopをV.4.00.00へバージョンアップ
しました。バージョンアップ内容については、2005年1月26日発行RENESAS
TOOL NEWS "High-performance Embedded Workshop V.4.00.00 へのバージョンアップのお知らせ"(RSO-HEW-050126D)を参照ください。
また、上記内容に加えて、以下の追加機能と改修があります。
- 新機能
High-performance Embedded Workshop使用時にリロケータブルファイルのリンク順序をGUI操作で変更できるようになりました。
- 改修内容
- 1.3 Cコンパイラ
- 以下の問題を改修しました。
- 1.4 M3T-NC308WA無償評価版
- 以下の製品に同梱しているCコンパイラパッケージをM3T-NC308WA V.5.20 Release 02無償評価版に順次変更します。
- M32C/83およびM16C/80グループ用スタータキット
(M3T-NC308WAエントリー版同梱)
- M32C/84, M32C/85, およびM32C/86グループ用コンパクトエミュレータ
(M3T-NC308WAエントリー版同梱)
出荷時期によって、同梱しているCコンパイラパッケージがM3T-NC308WA
エントリー版の場合がありますので、こちらからM3T-NC308WA V.5.20
Release 02無償評価版をダウンロードしてください。
M3T-NC308WA V.5.20 Release 02無償評価版の概要
- M3T-NC308WA V.5.20 Release 02製品版と機能や性能は同じですが、はじめてコンパイルした日から数えて61日以降はリンクサイズが64 Kバイトに制限されます。
- リビジョンアップと購入方法
- 2.1 リビジョンアップ
- 無償でオンラインリビジョンアップできます。
以下のダウンロードサイトからダウンロードしてください。
日本語版
英語版
- 2.2 新規購入
- ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス販売または特約店までご連絡ください。
| 製品名 |
: |
M3T-NC308WA |
| バージョン番号 |
: |
V.5.20 |
| リリース番号 |
: |
Release 02 |
製品の使用環境
(いずれか選択) |
: |
□Windows XP、Windows Me、Windows 98、Windows 2000
Windows NT 4.0
□Turbolinux 7 Workstation 注: 日本語版のみ
□Solaris 注: 日本語版のみ
□HP-UX 注: 日本語版のみ
|