RENESAS TOOL NEWS 2005年03月16日 : RSO-M30100T-RPD-E-050316D
M30100T-RPD-E エミュレーションポッド
ご使用上のお願い
|
M16C/10シリーズ用エミュレーションポッド M30100T-RPD-E の使用上の注意事項を連絡します。
- M16C R8C デバッガパッケージ(*)とM30100T-RPD-Eの組み合わせで使用する場合の注意事項
* 2005年1月26日にリリースされたHigh-performance Embedded Workshop V.4をサポートしているデバッガパッケージ製品です。
- 該当製品
- M30100T-RPD-E (保守製品)
- M30100T-RPD-E (1N_REMODEL)
- M30100T-RPD-E (1N_REMODEL Ver.2)
- 問題
M16C R8C デバッガパッケージとM30100T-RPD-Eの組み合わせで使用される場合、
エミュレータデバッガM3T-PD30用カスタムコマンドreset_10およびrest8000は動作しません。
- 対応策
M16C R8C デバッガパッケージとM30100T-RPD-Eの組み合わせで使用される場合は初期設定用EXEファイルをダウンロードして実行してください。
| (1) |
こちらから初期設定用ファイル(57.4KB)をダウンロードしてください。
ZIPファイルに圧縮していますので、解凍して適当なフォルダにEXEファイルを置いてください。
解凍時に出来るファイル CBWrapper.dll も、EXEファイルと同じフォルダに置いてください。
|
| (2) |
初期設定用ファイル実行方法については、「M30100T-RPD-E補足説明資料」(PDFファイル, 278KB)をご参照ください。 |