RENESAS TOOL NEWS 2005年03月16日 : RSO-SHC_1-050316D
SuperH RISC engine, H8, H8S, および H8SXファミリ
C/C++コンパイラパッケージ(Windows版)
ご使用上のお願い |
SuperH RISC engine ファミリC/C++コンパイラパッケージ(Windows版) およびH8, H8S, H8SX ファミリC/C++コンパイラパッケージ(Windows版)の使用上の注意事項を連絡します。
- 該当製品
| (1) |
Renesas C/C++ Compiler Package for SuperH RISC engine family(Windows版)
| 製品型名: |
R0C40700XSW08R
V.8.00 Release 01 ~ Release 04
R0C40700XSW09R
V.9.00 Release 00 ~ Release 02
|
|
| (2) |
Renesas C/C++ Compiler Package for H8,H8S and H8SX family (Windows版)
| 製品型名: |
R0C40008XSW06R
V.6.00 Release 01 ~ Release 03 および V.6.01 Release 00 |
|
- 内容
パッケージをインストールすると自動生成(*env.bat)されるバッチファイル
(DOSプロンプト上でビルドするための環境変数を設定する)を実行すると「パラメータが多すぎます」または「Too many parameters」メッセージを出力し、
正常に処理しないことがあります。
生成されるバッチファイル例1:
インストールディレクトリ\Tools\Renesas\SH\9_0_0\shv9000env.bat
生成されるバッチファイル例2:
インストールディレクトリ\Tools\Renesas\H8\6_0_0\H8v6000env.bat
- 発生条件
OSがWindows(R) 98 または Windows(R) Me のPC上の空白文字を含むフォルダ
(例:Program Files)にパッケージをインストールした場合に発生します。
- 回避策
環境変数設定用バッチファイル(*env.bat)の
set PATH=%PATH%;...
の行において、PATHの設定文字列を""で囲み
set PATH="%PATH%;..."
のように書き直してから実行してください。
- 恒久対策
次期C/C++コンパイラパッケージで改修する予定です。