RENESAS TOOL NEWS 2005年04月01日 : RSO-HEW_2-050401D
High-performance Embedded Workshop
ご使用上のお願い
-- アセンブラプロジェクトワークスペース作成について --
|
統合開発環境High-performance Embedded Workshopの使用上の注意事項を連絡します。
- アセンブラプロジェクトワークスペースを作成する場合の注意事項
- 該当製品
以下の製品に含まれるHigh-performance Embedded Workshopが該当します。
Renesas C/C++ Compiler Package for H8,H8S and H8SX family (Windows版)
V.6.01 Release 00
製品型名:R0C40008XSW06R
- 内容
アセンブラプロジェクトワークスペースを作成するとき、
プロジェクト新規作成ダイアログボックスの操作途中で以下のメッセージが表示され、
アセンブラプロジェクトワークスペースを作成することができません。
-------------------------------------------------
メッセージタイトル:hprojgen
メッセージ内容:Internal Error
Project Generator failed to run.
-------------------------------------------------
- 恒久対策
本内容は4月上旬にリビジョンアップされるデバイスアップデータを使用することで改修されます。
デバイスアップデータリビジョンアップの詳細については、
2005年4月1日発行のRENESAS TOOL NEWS "DeviceUpdater (SuperH RISC engine, H8SX,
H8SおよびH8ファミリ対応) V.1.04 Release 00へのリビジョンアップのお知らせ"(資料番号:RSO-DeviceUpdater-050401D)を参照してください。