RENESAS TOOL NEWS 2005年04月01日 : RSO-E10A-USB-050401D
E10A-USBおよびE10Aエミュレータ
ご使用上のお願い
|
SuperH RISC engineファミリ用エミュレータ E10A-USBおよびE10Aの使用上の制限事項を連絡します。
- 該当製品
SuperH RISC engineファミリ SH7600シリーズ SH7618グループ用
製品名: E10A-USB
型名: HS0005KCU01H または HS0005KCU02H
製品名: E10A
型名: HS7618KCM01H または HS7618KCI01H
SuperH RISC engineファミリ SH7600シリーズ SH7619グループ用
製品名: E10A-USB
型名: HS0005KCU01H または HS0005KCU02H
- 内容
- 2.1 E10A-USBおよびE10A(PCMCIAタイプ)使用時
- HIFブートモードを使用しているユーザプログラムをエミュレーションする場合、
ユーザシステムにReset信号を入力後、30秒以内にHIFブート処理が完了しない場合、
"COMMUNICATION TIMEOUT ERROR"となり、
エミュレータとの接続ができません。Reset信号入力後、30秒以内にHIFブート処理を完了するようにユーザシステムの動作を変更してください。
- 2.2 E10A(PCIタイプ)使用時
- ユーザシステムにおいてHIFブートモードを使用している場合は本エミュレータを使用できません。