RENESAS TOOL NEWS 2005年04月01日 : RSO-E200F_2-050401D
SH-2A用E200FおよびE10A-USBエミュレータ
ご使用上のお願い
|
SuperH RISC engineファミリ用エミュレータ E200FおよびE10A-USBの使用上の制限事項を連絡します。
- 該当製品
SuperH RISC engineファミリ SH7200シリーズ SH7206グループ用:
製品名:E200F
型名: R0E0200F1EMU00
製品名:E10A-USB
型名: HS0005KCU01HまたはHS0005KCU02H
- 内容
PC ブレークポイント成立によるブレークにより、R0レジスタの値が不正になる場合があります。
- 回避策
PC ブレークポイントを使用しないで、以下のハードウェアブレークポイントを使用してください。これらはPC ブレークポイントと同様、設定アドレスの命令を実行する直前にプログラム実行をブレークさせることができます。
E200Fご使用時:
On Chip Event ハードウェアブレークポイントのPrefetch address break before executing条件をご使用ください。
E10A-USBご使用時:
Event Condition ハードウェアブレークポイントのPrefetch address break before executing条件をご使用ください。
上記2つのブレークポイントの設定方法は、PC ブレークポイントと同様に、エディタウィンドウまたは逆アセンブリウィンドウのOn Chip Eventカラムをダブルクリックすることで設定できます。