RENESAS TOOL NEWS 2005年04月01日 : RSO-DebuggerPackage_2-050401D
M16C R8C デバッガパッケージ V.1.00 Release 00
ご使用上のお願い
|
M16C/60, M16C/30, M16C/20, M16C/10, M16C/Tiny, およびR8C/Tinyシリーズ用
デバッガパッケージ V.1.00 Release 00の使用上の注意事項を連絡します。
- アドレス一致ブレークポイント情報の削除に関する注意事項
- 内容
コンパクトエミュレータまたはPC7501と組み合わせて使用する場合、
前回のデバッグ中に削除したアドレス一致ブレークポイントが
削除されずに残っていることがあります。
- 回避策
M16C R8C デバッガパッケージ V.1.00 Release 01 で改修されています。
最新版にリビジョンアップしてください。
リビジョンアップの詳細は、2004年4月1日発行 RENESAS TOOL NEWS "M16C R8C デバッガパッケージ V.1.00 Release 01 へのリビジョンアップのお知らせ"を参照してください。