RENESAS TOOL NEWS 2005年04月01日 : RSO-E200F_1-050401D
SH-2A用E200Fエミュレータソフトウェア
V.1.00 Release 03へのリビジョンアップのお知らせ
|
SuperH RISC engineファミリ用エミュレータE200F(R0E0200F1EMU00)のエミュレータソフトウェアをV.1.00 Release 03にリビジョンアップします。
- リビジョンアップ対象製品
| 製品名 |
E200F |
| 型名 |
R0E0200F1EMU00 |
エミュレータソフトウェア
バージョン |
V.1.00 Release00~V.1.00 Release02 |
- リビジョンアップ内容
内蔵トレース機能の下記不具合を改修しました。
本問題は、SH7200シリーズのSH7206グループCPUのデバッグ時のみ発生します。
I-Trace/AUD_Trace acquisitionダイアログボックスのTrace ModeページのTrace TypeにてI-Traceが選択されている時、Trace結果のData表示部に本来のアクセスデータとは異なるデータを表示します。問題が発生するのは下記の5種類のアクセスです。
| (1) |
CPUのI-Busを使用して、4のn倍または4のn倍+1であるアドレスをBYTE単位でリードする。 |
| (2) |
CPUのI-Busを使用して、4のn倍または4のn倍+2であるアドレスをWORD単位でリードする。 |
| (3) |
CPUのI-Busを使用して、4のn倍または4のn倍+2であるアドレスをWORD単位でライトする。 |
| (4) |
CPUのM-Busを使用して、4のn倍+2であるアドレスをWORD単位でリードする。 |
| (5) |
CPUのM-Busを使用して、4のn倍+2であるアドレスをWORD単位でライトする。 |
- リビジョンアップ方法
| (1) |
E200Fエミュレータソフトウェアのインストールが済んでいない場合は、お持ちのCD-ROM(E200Fエミュレータソフトウェア)内のSetup.exeを実行しE200Fエミュレータソフトウェアのインストールを行なってください。 |
| (2) |
High-performance Embedded Workshopの最新版を入手して、アップデートしてください。
日本語版 |
| (3) | E200Fエミュレータソフトウェア V.1.00 Release 03アップデートプログラムをダウンロードしてください。
日本語版 |
| (4) |
ダウンロードしたアップデートプログラム(.zipファイル)を解凍し、作成されたフォルダ内の"Setup.exe"を実行してください。 |