RENESAS TOOL NEWS 2005年04月16日 : RSO-E8_2-050416D
E8エミュレータソフトウェア V.2.01 R00
ご使用上のお願い |
オンチップデバッギングエミュレータE8用エミュレータソフトウェアの使用上の注意事項を連絡します。
- Windows 98 または Windows ME環境で使用する場合の注意事項
- 該当製品
E8 エミュレータソフトウェア V.2.01 Release 00 に含まれる次のエミュレータデバッガが該当します。
- M16C/Tiny, M16C/62P E8 エミュレータデバッガ V.1.00.00
- 内容
Windows 98 または Windows MEを搭載しているPCで該当製品をご使用の場合、
High-performance Embedded Workshopが異常終了したり、接続エラーが発生する場合があります。
- 発生条件
次の条件をすべて満たす場合に発生します。
| (1) |
ホストOSがWindows 98 または Windows MEを搭載したPCを使用している。 |
| (2) |
エミュレータ接続時に"Select Emulator mode"ダイアログのDeviceリストボックスから以下のいずれかのMCUを選択している。
M30624FGP, M30625FGP, M30626FHP, M30626FJP, または M30627FHP |
- 回避策
該当するMCUをデバッグする際は、Windows 2000またはWindows XPを搭載したPC上でご使用ください。
- 恒久対策
本内容は、E8 エミュレータソフトウェア V.2.02 Release 00で改修致します。
E8エミュレータソフトウェアV.2.02 Release 00は5月上旬にリリース予定です。
ホスト環境の変更が困難でV.2.02 Release 00リリース前に対策済みの製品が必要な場合は技術サポート窓口までご連絡ください。
技術サポート窓口:csc@renesas.com