RENESAS TOOL NEWS 2005年04月16日 : RSO-H8S-SIM-050416D
H8S, H8/300シリーズ
シミュレータ・デバッガ ご使用上のお願い
--トレースレコード検索について-- |
H8S, H8/300シリーズ シミュレータ・デバッガの使用上の注意事項を連絡します。
- 該当製品
H8S,H8/300シリーズ シミュレータ・デバッガ V.5.03.00
(H8, H8S, およびH8SXファミリ用 C/C++コンパイラパッケージ V.6.01 Release 00 に付属しています。)
シミュレータ・デバッガのバージョンは、下記手順により確認できます。
| (1) |
High-performance Embedded Workshopのメニュー「ツール」->「アドミニストレーション」を選択してください。 |
| (2) |
開いたツールアドミニストレーションダイアログボックスの
「登録済コンポーネント」リストから現在使用しているシミュレータ・デバッガを選択し、
[プロパティ...]ボタンをクリックしてください。 |
| (3) |
表示されたプロパティのダイアログボックスの情報タブを選択すると、
シミュレータ・デバッガのバージョンが表示されます。 |
- 内容
デバッグの設定ダイアログボックス(*)のTargetリストボックスから以下のいずれかを選択しているとき、
トレース情報がトレースウィンドウに表示された後、
検索条件として「アドレス」を選択してトレースレコード検索を行うと、
一致するアドレスがあるにもかかわらず検出することが出来ません。
- H8/300 Simulator
- H8/300L Simulator
- H8/300HA Simulator
- H8/300HN Simulator
- H8S/2600A Simulator
- H8S/2600N Simulator
- H8S/2000A Simulator
- H8S/2000N Simulator
| * |
デバッグの設定ダイアログは、「デバッグ」メニューの「デバッグの設定」コマンドを選択すると表示されます。 |
- 回避策
アドレス条件によるトレースレコード検索の代わりに、統計ダイアログボックス(*)を開き、
トレース情報の統計解析機能を使用してください。
| * |
統計ダイアログボックスは、トレースウィンドウ上で右クリックし、表示されるポップアップメニューから「統計」を選択して開きます。 |
- 恒久対策
本問題は、H8S, H8/300シリーズ シミュレータ・デバッガ V.5.04.00で改修する予定です。