RENESAS TOOL NEWS 2005年04月16日 : RSO-E8_1-050416D
E8 および E7 用エミュレータソフトウェア
ご使用上のお願い |
オンチップデバッギングエミュレータE8 および E7用エミュレータソフトウェアの使用上の注意事項を連絡します。
- IEEE695オブジェクトファイルのダウンロードの際の注意事項
- 該当製品
R8C/TinyシリーズMCU用プログラム開発に以下の製品を使用する場合に該当します。
| (1) |
E8 エミュレータソフトウェア V.2.00 Release 00
|
| (2) |
E8 エミュレータソフトウェア V.2.00 Release 00 以前のバージョンをインストールした環境に以下をインストールした場合。
- 統合環境 High-performance Embedded Workshop V.4.00.00 アップデータ
- 統合環境 High-performance Embedded Workshop V.4.00.01 アップデータ
- M16C/60, M16C/30, M16C/20, M16C/10, M16C/Tiny, および R8C/Tinyシリーズ用
Cコンパイラパッケージ M3T-NC30WA V.5.30 Release 02
- M16C/60, M16C/30, M16C/20, M16C/10, M16C/Tiny, および R8C/Tinyシリーズ用
デバッガパッケージ V.1.00 Release 00
|
| (3) |
E7 エミュレータソフトウェア V.2.06 Release 00 以降のバージョンをインストールした環境に以下をインストールした場合。
- 統合環境 High-performance Embedded Workshop V.4.00.00 アップデータ
- 統合環境 High-performance Embedded Workshop V.4.00.01 アップデータ
- M16C/60, M16C/30, M16C/20, M16C/10, M16C/Tiny, および R8C/Tinyシリーズ用
Cコンパイラパッケージ M3T-NC30WA V.5.30 Release 02
- M16C/60, M16C/30, M16C/20, M16C/10, M16C/Tiny, および R8C/Tinyシリーズ用
デバッガパッケージ V.1.00 Release 00
|
- 内容
R8C/TinyシリーズMCU用に作成したオブジェクトファイルをダウンロードしたときにHigh-performance Embedded Workshopが異常終了する場合があります。
- 発生条件
次の条件をすべて満たす場合に発生します。
| (1) |
IEEE695フォーマットのオブジェクトファイルが、
行情報を持たないCODEタイプセクションのみから成るリロケータブルオブジェクトを含んでいる場合。 |
| (2) |
IEEE695 object readerのバージョン番号(*)が 2.00.00 または 3.00.00 の場合。
* IEEE695 object readerのバージョン番号の確認方法
High-performance Embedded Workshopのメニュー「ツール」
からアドミニストレーションコマンドを選択して開いたアドミニストレーションダイアログボックスの
「登録済みコンポーネント」リストボックスに表示されている、
「IEEE695 object reader」のバージョン番号を確認してください。 |
行情報が生成されないC言語ソース例:
------------------------------------------------------------------
void IntrFunc(void);
#pragma ASM
.section program
.glb _IntrFunc
_IntrFunc:
reit
#pragma ENDASM
------------------------------------------------------------------
- 回避策
上記のようなソースファイルがある場合は、行情報を出力するような空の関数などを任意の箇所に記述してください。
- 恒久対策