RENESAS TOOL NEWS 2005年05月01日 : RSO-E8_2-050501D
E8エミュレータソフトウェア V.2.01 Release 00
ご使用上のお願い
|
オンチップデバッギングエミュレータE8用エミュレータソフトウェアの使用上の注意事項を連絡します。
- エミュレータにユーザプログラムをダウンロードする際の注意事項
- 内容
E8エミュレータソフトウェア V.2.01 Release 00に含まれる
M16C/Tiny, M16C/62P E8 エミュレータデバッガ V.1.00.00を使用してデバッグを行う際、
デバッグ対象のMCUによってはユーザプログラムをエミュレータにダウンロードしたときにエラーが発生する場合があります。
- 発生条件
デバッグ対象として以下のMCUを選択し、
FE000hからFEFFFh番地のROM領域に配置されているプログラムをエミュレータにダウンロードする場合。
M30280FA, M30281FA, M30290FA, M30290FC, M30291FA, または M30291FC
- 解決策
本内容は、E8 エミュレータソフトウェア V.2.02 Release 00で改修済です。
オンラインアップデートサイトからダウンロードし、アップデートしてください。