RENESAS TOOL NEWS 2005年05月16日 : RSO-HEW_1-050516D
High-performance Embedded Workshop V.4
ご使用上のお願い
-- ビルド時のコマンドライン表示について -- |
統合開発環境High-performance Embedded Workshop V.4の使用上の注意事項を連絡します。
- 該当製品
High-performance Embedded Workshop V.4
- 内容
ビルド時にコマンドラインを表示する設定(*)で、ビルドを実行したとき、
アセンブラオプション以外のオプションが正常に表示されません
(Can not open sub-command file.というメッセージが表示されます)。
注: オプションは正常に表示されませんが、ビルドは正常に実行されます。
* コマンドライン表示の設定方法
| (1) |
メニュー「基本設定」->「オプション」をクリックする。 |
| (2) |
表示されたオプションダイアログボックスの「ビルド」タブの「表示」グループにある「コマンドライン」のチェックボックスをチェックする。 |
| (3) |
OKボタンをクリックしてオプションダイアログボックスを閉じる。 |
- 発生条件
本問題は該当製品を以下のコンパイラパッケージと使用した場合に発生します。
M16C/60, M16C/30, M16C/20, M16C/10, M16C/Tiny, および R8C/Tinyシリーズ用
Cコンパイラパッケージ M3T-NC30WA V.5.30 Release 02
- 解決策
Cコンパイラパッケージ M3T-NC30WAの次期バージョンアップの際に、
改修したHigh-performance Embedded Workshopを同梱する予定です。