RENESAS TOOL NEWS 2005年05月16日 : RSO-HEW_2-050516D
High-performance Embedded Workshop
V.4ご使用上のお願い
-- ツールチェインのバージョンの変更について -- |
統合開発環境High-performance Embedded Workshop V.4の使用上の注意事項を連絡します。
- ツールチェインのバージョンを変更する場合の注意事項
- 該当製品
High-performance Embedded Workshop V.4
- 内容
M3T-NC308WA V.5.20 Release 1エントリー版(*)で作成したワークスペースのツールチェインを製品版M3T-NC308WA V.5.20 Release 1またはV.5.20 Release 2に変更できません。
* M32C/80, M16C/80 および M16C/70シリーズ用Cコンパイラパッケージ
- 回避策
改修したTC.iniファイル(403バイト)をダウンロードして、解凍後、High-performance Embedded Workshopフォルダー下のディレクトリSystem\Ts\Renesas\M32CにあるTC.iniファイルに上書きコピーしてください。
- 恒久対策
High-performance Embedded Workshopの次期バージョンアップの際に、改修する予定です。