RENESAS TOOL NEWS 2005年05月16日 : RSO-SHC-050516D
SuperH RISC engine ファミリ および
H8, H8S, および H8SXファミリ
C/C++コンパイラパッケージの
アップデートプログラム ご使用上のお願い
|
SuperH RISC engine ファミリC/C++コンパイラパッケージ(Windows版) およびH8, H8Sおよび H8SX ファミリC/C++コンパイラパッケージ(Windows版) のアップデートプログラムの使用上の注意事項を連絡します。
- 該当製品
| (1) |
SuperH RISC engineファミリC/C++コンパイラパッケージ(Windows版)
アップデートプログラムshv9002u.exe
(V.9.00 Release 01からV.9.00 Release 02へのアップデート用) |
| (2) |
H8、H8S、および H8SXファミリC/C++コンパイラパッケージ(Windows版)
アップデートプログラムh8v6100u.exe
(V.6.00 からV.6.01 Release 00へのアップデート用) |
- 内容
アップデートプログラムを実行しても新しいツールチェイン(*)がインストールされない場合があります。
| * |
shv9002u.exeの場合、ツールチェインバージョン9.0.1.1
h8v6100u.exeの場合、ツールチェインバージョン6.1.0.0 |
- 発生条件
以下のいずれかの条件を満たす場合に発生します。
| (1) |
SuperH RISC engineファミリC/C++コンパイラパッケージV.9.00とそれより前のバージョン(V.8など)をインストールしていて、
最後にインストールされたのがV.9.00より前のバージョンである。このとき shv9002u.exe を実行している。 |
| (2) |
H8, H8S, および H8SXファミリC/C++コンパイラパッケージ V.6.00とそれより前のバージョン(V.5など)をインストールしていて、
最後にインストールされたのがV.6.00より前のバージョンである。このときh8v6100u.exe を実行している。 |
- 回避策
以下のいずれかで回避してください。
| (1) |
shv9002u.exeで新しいツールチェインがインストールされない場合
SuperH RISC engineファミリ用C/C++コンパイラパッケージV.9.00を再度上書きでインストールした後、shv9002u.exe を実行する。 |
| (2) |
h8v6100u.exeで新しいツールチェインがインストールされない場合
H8, H8S, および H8SXファミリ用C/C++コンパイラパッケージV.6.00を再度上書きでインストールした後、h8v6100u.exe を実行する。 |
- 恒久対策
改修したアップデートプログラムをホームページに掲載予定です(6月予定)。