RENESAS TOOL NEWS 2005年06月01日 : RSO-M3T-NC30WA_2-050601D
M3T-NC30WAご使用上のお願い
--拡張機能 #pragma BITADDRESSの使用について-- |
M16C/60, M16C/30, M16C/20, M16C/10, M16C/TinyおよびR8C/Tinyシリーズ用Cコンパイラパッケージ M3T-NC30WA の使用上の注意事項を連絡します。
- 拡張機能 #pragma BITADDRESS を使用する場合の注意事項
- 該当製品
M3T-NC30WA V.5.10 Release 1 ~ M3T-NC30WA V.5.30 Release 02
- 内容
#pragma BITADDRESSで定義された変数が、エミュレータデバッガまたは
シミュレータデバッガのCウォッチウィンドウで正しく表示されません。
(その変数のアドレスではなく、間違ったアドレスを参照します)
- 発生例
---------------------------------------------
#pragma BITADDRESS io 1,100H
_Bool io;
---------------------------------------------
- 回避策
エミュレータデバッガまたはシミュレータデバッガのASMウォッチウィンドウに
#pragma BITADDRESで定義した変数の絶対アドレスを登録して、変数を参照して ください。
- 恒久対策
次期バージョンで改修する予定です。