RENESAS TOOL NEWS 2005年06月01日 : RSO-E10A-USB-050601D
E10A-USBエミュレータソフトウェア
V.2.00 Release 01へのリビジョンアップのお知らせ |
SuperH RISC engine、H8SおよびH8SXファミリ用エミュレータE10A-USB(HS0005KCU01HおよびHS0005KCU02H)
のエミュレータソフトウェアを V.2.00 Release 01にリビジョンアップしました。
- リビジョンアップ対象製品
- 製品名: E10A-USB
- 型名:
HS0005KCU01H (AUD機能サポートなし)
HS0005KCU02H (AUD機能サポートあり)
- エミュレータソフトウェアバージョン: V.2.00 Release 00
- 対象マイコン:
| ファミリ |
シリーズ |
グループ |
| SuperH RISC engine |
SH7750 |
SH7760, SH7751R, SH7751, SH7750R, SH7750S |
| SH7700 |
SH7729R, SH7729, SH7727, SH7720, SH7709S, SH7709A, SH7706, SH7705 |
| SH7641 |
SH7641 |
| SH7144 |
SH7145, SH7144 |
| SH7047 |
SH7047 |
| SH-Ether |
SH7619, SH7618, SH7616, SH7615, SH7712, SH7710 |
- リビジョンアップ内容
2.1 不具合改修
以下の問題を改修しました。
- 該当製品
- E10A-USB エミュレータソフトウェア V.2.00 Release 00
- 問題
- AutoUpdate Wizard(*1)上で、アップデートするソフトウェア製品を選択すると、
アップデート情報の検索中に "Unable to read update date. Unable to check for update."
のエラーが表示され(*2)、アップデートできません。
- 発生条件
- 以下の条件をすべて満たす場合に発生します。
| (1) |
英語OSのインストールされたホストマシンで、該当製品を使用している。 |
| (2) |
アップデートプログラムを使って、該当製品へアップデートしている。 |
| (3) |
デバッグ対象のデバイスグループが、SH-2, SH-3またはSH-4である。 |
| *1 |
該当製品に同梱している統合開発環境 High-performance Embedded Workshop のオートアップデート機能 |
| *2 |
以下に、表示エラーのイメージを示します。 |
- バージョンアップ方法
| (1) |
E10A-USBエミュレータソフトウェアのインストールが済んでいない場合は、
お持ちのCD-ROM (E10A-USBエミュレータソフトウェア) 内のSetup.exeを実行し、
E10A-USBエミュレータソフトウェアのインストールを行なってください。 |
| (2) |
E10A-USBエミュレータソフトウェア V.2.00 Release 01のデバイス別アップデートプログラムを以下からダウンロードしてください。
日本語版 (6月6日から公開予定)
英語版 (6月6日から公開予定) |
| (3) |
ダウンロードしたZIPファイルを解凍して入手したアップデートプログラム (exeファイル)を実行してください。 |
| (4) |
E10A-USBへのセットアップ (Setup Tool for E10A-USB Emulator) を実行してください。 |
- 注意事項
| (1) |
本アップデートプログラムを使用し、すでに使用されているデバイスグループを変更することはできません。 |
| (2) |
アップデートプログラムを実行すると、
統合開発環境 High-performance Embedded Workshop V.4.00.00以前のバージョンがインストールされている場合は、
V.4.00.01にバージョンアップされます。 |