RENESAS TOOL NEWS 2005年06月07日 : RSO-SHC-050607D
C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版
ご使用上のお願い |
無償評価版コンパイラの使用上の注意事項を連絡します。
- 該当製品
2005年3月23日からダウンロードを開始した以下のコンパイラパッケージ無償評価版が該当します。
| (1) |
SuperH RISC engineファミリ用
C/C++コンパイラパッケージ無償評価版 V.9.00 Release 02 |
| (2) |
H8SX, H8S, およびH8ファミリ用
C/C++コンパイラパッケージ無償評価版 V.6.01 Release 00 |
- 内容
コンパイラパッケージ無償評価版は以下の仕様になっていますが、
該当製品ではインストール実行時に表示される地域の選択ダイアログボックスで
「その他の地域(日本、アジア他)」を選択して製品をインストールした場合に、
最初にコンパイルを実行した日から数えて61日以降になるとリンクエラーが発生してオブジェクトの生成ができません。
発生するリンクエラーは以下の通りです。
「L3440 (F) Software license not available」
無償評価版の仕様:
| (1) |
コンパイラを実行した日から数えて60日間は、
製品版コンパイラと同等の機能と性能のままで試用できます。 |
| (2) |
61日以降はリンクサイズに次の制限が発生します。
H8SX, H8S, およびH8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ:64KB以下
SuperH RISC engineファミリ用C/C++コンパイラパッケージ:256KB以下 |
- 恒久対策
改修した無償評価版コンパイラを無償評価版サイトからダウンロードしてください。
インストール方法:
Windowsのコントロールパネル「アプリケーションの追加と削除」から該当製品を削除した後で、
ダウンロードした無償評価版をインストールしてください。
試用期間に関する注意事項:
該当製品を削除して新しくダウンロードした無償評価版コンパイラをインストールした場合でも、
その使用日数は最初の無償評価版コンパイラを実行した日からの経過日数となります。