RENESAS TOOL NEWS 2005年07月16日 : RSO-E8_2-050716D
E8エミュレータソフトウェア V.2.03 Release 00
ご使用上のお願い |
オンチップデバッギングエミュレータE8用エミュレータソフトウェアの使用上の注意事項を連絡します。
- R8C/14およびR8C/16グループをデバッグする際の注意事項
- 該当製品
E8エミュレータソフトウェア V.2.03 Release 00
- 内容
R8C/Tinyシリーズをデバッグする際、MCUのフラッシュメモリにE8エミュレータ用ファームウェアの書き込みができず「Flash memory write error」が発生し、その結果、デバッグを続けることができません。
- 発生条件
以下をすべて満たす場合に発生します。
| (1) |
該当製品に同梱されているR8C/Tiny E8 エミュレータデバッガ V.2.01.00 を使用している。 |
| (2) |
以下のいずれかのMCUをデバッグ対象としている。
| R8C/14グループ |
R5F21142、R5F21143およびR5F21144 |
| R8C/16グループ |
R5F21162、R5F21163および R5F21164 |
|
- 恒久対策
本内容は、E8 エミュレータソフトウェア V.2.03 Release 01で改修済です。
開発環境ホームページからアップデートプログラムをダウンロードし、アップデートしてください。