|
 |
RENESAS TOOL NEWS 2005年07月16日 : RSO-TOOL_1-050716D
E8ユーザーズマニュアル別冊
H8/38076RF、H8/38086RF接続時の注意事項(和英)
参照時のお願い |
以下のドキュメントに誤記があります。
- E8 エミュレータユーザーズマニュアル別冊 H8/38076RF、H8/38086RF 接続時の注意事項
(ドキュメント番号: RJJ10B0221-0100)
- E8 Emulator Additional Document for User's Manual Notes on Connecting the H8/38076RF and H8/38086RF
(ドキュメント番号: REJ10B0213-0100)
- E8 エミュレータユーザーズマニュアル別冊
H8/38076RF、H8/38086RF 接続時の注意事項
(ドキュメント番号: RJJ10B0221-0100)
7ページ、1行目 3項
| 誤 |
RES#端子はE8エミュレータが使用します。よって、E8エミュレータ からのリセット入力を以下のようにオープンコレクタバッファで接続し、 リセット制御をユーザシステムが行えるように、以下のような回路を組んでください。 |
| 正 |
RES#端子はE8エミュレータが使用します。 リセット制御をユーザシステムが行えるように、以下のような回路を組んでください。 |
- E8 Emulator Additional Document for User's Manual
Notes on Connecting the H8/38076RF and H8/38086RF
(ドキュメント番号: REJ10B0213-0100)
7ページ、1行目 3項
| 誤 |
The RES# pin is used by the emulator. Create the following circuit by connecting the open-collector output buffer so that reset input can be accepted from the emulator. |
| 正 |
The emulator need to use the RES# pin. So build the circuit shown in Figure 3.4 in order that the emulator can accept reset inputs. |
本内容は次期マニュアル改訂の際に修正する予定です。
|