RENESAS TOOL NEWS 2005年08月12日 : RSO-Tengine-050812D
T-Engine開発キット R0P751RTH001TRK, R0P7760TH001TRK, およびR0P7760TH002TRK
ご使用上のお願い |
SuperH RISC engine ファミリ SH7750シリーズ用T-Engine開発キットの使用上の注意事項を連絡します。
- 該当製品
| 製品型名 |
SH7751R T-Engine開発キット |
R0P751RTH001TRK |
| SH7760 T-Engine開発キット |
R0P7760TH001TRK
R0P7760TH002TRK |
- 内容
開発キットの電源がONの時に、開発キットにUSB機器を接続、または取り外した場合、開発キットに搭載されている5V生成用の電源ICが故障し製品が正常に動作しなくなる場合があります。 必ず開発キットの電源をOFFにしてUSB機器の接続や取り外しを行ってください。
注意事項!
| (1) |
|
上記の動作不具合が生じた場合、直ちに製品の電源をお切りください。 電源ICが発熱する場合があります。発火の危険性はありませんが、人体に触れた場合、火傷の恐れがあります。絶対に触れないでください。 |
| (2) |
|
開発キットの電源がONの時に電源IC及びその周辺部品に触れた場合にも 電源ICが故障したり、発熱することがあります。 電源をONにしているときは絶対にボード上の部品及びハンダ付け面に手を触れないでください。思わぬトラブルの原因となります。 |
- 開発キットが故障した場合
上記の動作不具合が生じた場合は無償にて修理を行います。
下記問い合わせ窓口までご連絡ください。修理方法の詳細などを 折り返しメールでご連絡します。
問い合わせ窓口:
カスタマサポートセンタ E-Mail:csc@renesas.com
- その他の注意事項
製品に接続して使用するUSB機器およびPCMCIAカード(5V電源使用)への電源電流の総和定格は250mAです。総和定格以上の機器の接続は しないようにお願いします。