RENESAS TOOL NEWS 2005年08月16日 : RSO-M30870T2-CPE-050816D
コンパクトエミュレータ製品の
CEマーキング適合のお知らせ |
CEマーキング(*)適合が完了したコンパクトエミュレータ製品の型名を連絡します。
| * |
|
CEマーキングとは、製品がEC指令に適合していることを示すマークです。 欧州へ製品を出荷する際には製品にCEマークロゴが表示されていることが必要です。 |
- CEマーキング適合製品
| (1) |
|
H8/300H Tinyシリーズ用コンパクトエミュレータ:R0E436640CPE00 |
| (2) |
|
M32C/84, M32C/85, 及びM32C/86グループ用コンパクトエミュレータ:M30850T2-CPE |
| (3) |
|
M32C/87グループ用コンパクトエミュレータ:M30870T2-CPE |
| (4) |
|
M16C/Tinyシリーズ用コンパクトエミュレータ:M30290T2-CPE |
| (5) |
|
740ファミリ用コンパクトエミュレータ:M38000T2-CPE |
- 適合製品の出荷について
上記製品(1), (2), および(3)についてはCEマーキングを表示した製品を 8月22日以降にRSOから出荷を開始します。 (4)および(5)については既にCEマーキング表示済みの製品を出荷しています。
- 適合規格
1に示した製品はいずれも次の2つの規格に適合しています。
| (1) |
|
EN55022: 1998 Class A |
| (2) |
|
EN55024: 1998 |
CEマーキング適合製品に関する注意事項
- 製品取り扱いにあたっては静電破壊に十分ご注意ください。
- テレビやラジオ受信機を製品の30m以内で使用しないでください。
- 製品の正常動作のため、携帯電話を本製品の10m以内で使用しないでください。
- 製品を使用しない時は電源を落としてください。
- その他
CEマーキング適合製品について従来製品からの仕様変更はありません。
発注型名、仕様明細及び価格についても従来通りです。