RENESAS TOOL NEWS 2005年09月01日 : RSO-HEW_1-050901D
High-performance Embedded Workshop
ご使用上のお願い
--AutoUpdateユーティリティのリビジョンアップについて-- |
統合開発環境High-performance Embedded Workshopのインストールおよび アップデート時の注意事項を連絡します。
- AutoUpdateユーティリティのリビジョンアップについての注意事項
- 該当製品
- High-performance Embedded Workshop V.4.00.02を含む製品
- High-performance Embedded Workshop V.4.00.02へのアップデータプログラム
- 内容
ホストPCのOSがWindows 98SEおよびWindows Meの場合、
High-performance Embedded Workshop V.4.00.00~4.00.01がインストール されている環境に、新たにHigh-performance Embedded Workshop V.4.00.02を 含む製品をインストール、またはHigh-performance Embedded Workshopの アップデータを使用してV.4.00.02へアップデートすると、 AutoUpdateユーティリティが正常にリビジョンアップされない場合があります。
パッケージ\HEW\AutoUpdateフォルダ(*)にAUTOUPDA.EXEファイルが 生成されている場合は、AutoUpdateユーティリティのリビジョンアップが 正常に行われていません。
| * |
フォルダ名の「パッケージ」は各製品をインストールしたフォルダ名に 読み替えてください。 |
- 回避策
以下の手順により、AutoUpdate.exeをリビジョンアップしてください。
| (1) |
|
オートアップデータの常駐を解除します。
Windowsタスクバーに常駐しているオートアップデータアイコンを 右クリックすると表示されるポップアップメニューから 「終了」を選択します。 |
| (2) |
|
パッケージ\HEW\AutoUpdateフォルダにあるAutoUpdate.exeファイルを 削除します。 |
| (3) |
|
上記と同じフォルダにあるAUTOUPDA.EXEのファイル名をAutoUpdate.exeに リネームします。 |
- 恒久対策
High-performance Embedded Workshop を含む各製品の次バージョン以降で 改修予定です。