RENESAS TOOL NEWS 2005年10月01日 : RSO-R0C38000PDW00-051001D
740ファミリ用
740 PC4701エミュレータデバッガ V.1.00 Release 00 発売のお知らせ |
740ファミリ用740 PC4701エミュレータデバッガ V.1.00 Release 00を発売しました。
- 概要
本エミュレータデバッガは、統合開発環境High-performance Embedded Workshop V.4.00.03*上で動作します。
- 機能
本デバッガは、PC4701用エミュレータデバッガM3T-PD38(740ファミリ用) 相当の機能を持ちます。
注:
PC4701U, PC4701M, PC4701HS, およびPC4700Hエミュレータをサポートします。PC4701LおよびPC4700Lはサポートしません。
| 2.1 |
|
M3T-PD38との相違点
| (1) |
|
High-performance Embedded Workshopを使用したデバッグが可能です。 またこれにより統合開発環境下でコーディング、ビルド、シミュレーション、およびデバッグの作業がシームレスに実行できます。 |
補足:
V.4.00.03環境下で使用するデバッガでは、ターゲットマイコンに関わりなくレジスタおよびメモリなどの基本デバッグウィンドウを同じ 操作性で統一しています。 (個々のエミュレータに依存するトレース機能やハードウェアブレークなどのウィンドウは、従来のM3T-PDxxや KDxxの操作性を維持しています。) |
- 動作環境
| ホストコンピュータ |
IBM PC/AT互換機 |
| OS |
Windows XP, Windows 2000, Windows Me, およびWindows 98SE |
- 注意事項
| (1) |
|
本デバッガで、PDSDK COMキットで作成したアプリケーションを使用する場合、
M3T-PD38との相違点は、 RSOツール技術サポート窓口: csc@renesas.com までお問い合わせください。 |
| (2) |
|
本デバッガでは、CB(Custom Builder)で作成したコマンドおよびウィンドウは動作しません。 |
- M3T-PD38デバッガで発生していた制限事項の改修
本デバッガではM3T-PD38で発生していた以下の制限事項はありません。
- 入手方法
以下のダウンロードページからダウンロードしてください。
日本語版
英語版