RENESAS TOOL NEWS 2005年10月16日 : RSO-DebuggerPackage_1-051016D
M16C/60, /30, /Tiny, /20, /10および
R8C/Tinyシリーズ用デバッガ
ご使用上のお願い
--IAR製ツールチェインの使用について-- |
M16C/60, /30, /Tiny, /20, /10 および R8C/Tinyシリーズ用デバッガの使用上の注意事項を連絡します。
- 該当製品
| (1) |
|
M16C R8C PC7501 エミュレータデバッガ
High-performance Embedded Workshop対応
V.1.00 Release 00 ~ V.1.01 Release 00 |
| (2) |
|
M16C R8C コンパクトエミュレータデバッガ
High-performance Embedded Workshop対応
V.1.00 Release 00 ~ V.1.01 Release 00 |
| (3) |
|
M16C R8C FoUSB/UARTデバッガ
High-performance Embedded Workshop対応
V.1.00 Release 00 ~ V.1.01 Release 00 |
| (4) |
|
E8エミュレータソフトウェア
High-performance Embedded Workshop対応
V.2.01 Release 00 ~ V.2.04 Release 00 |
| (5) |
|
M16C/60, /30, /Tiny シリーズ用
PC7501 エミュレータデバッガ M3T-PD30F
V.1.00 Release 1 ~ V.2.20 Release 1 |
| (6) |
|
M16C/Tiny シリーズ用
コンパクトエミュレータデバッガ M3T-PD30MF
V.1.00 Release 1 |
| (7) |
|
M16C/60, /Tiny, /20, /10 および R8C/Tiny シリーズ用
FoUSB/UARTデバッガ KD30
V.1.00 Release 1 ~ V.4.10 Release 1 |
- 内容
以下の現象が発生する可能性があります。
| (1) |
|
PC7501エミュレータ、またはコンパクトエミュレータをご使用の場合 (上記製品(1), (2), (5), および(6)が該当)
プログラムをダウンロードすると、リセットベクタが不正な値になる 場合があります。 |
| (2) |
|
E8エミュレータ、FoUSB (M3A-0665)、または、UART接続でご使用の場合 (上記製品(3), (4), および(7)が該当)
プログラムをダウンロードできない、または、ダウンロード後に正しく 動作しない場合があります。 |
- 発生条件
IAR製ツールチェインのリンクオプション Fill unused code memoryオプションを使用して作成したオブジェクトモジュールファイルをダウンロードした場合に発生します。
- 回避策
| (1) |
|
PC7501エミュレータ、または、コンパクトエミュレータをご使用の場合
デバッグ対象のオブジェクトモジュールファイルからモトローラSファイルを作成し、
モトローラSファイルをダウンロードしてください。 その後、オブジェクトモジュールファイルのデバッグ情報のみをダウンロードしてください。 |
| (2) |
|
E8エミュレータ、FoUSB (M3A-0665)、または、UART接続でご使用の場合
MCUのモニタプログラム領域にオブジェクトモジュールファイルの内容が上書きされるため、
Fill unused code memoryオプションは使用しないでください。 |
- 恒久対策
| (1) |
|
PC7501エミュレータ、または、コンパクトエミュレータをご使用の場合
M16C R8C PC7501 エミュレータデバッガ、および、
M16C R8C コンパクトエミュレータデバッガの次期バージョンアップ時に改修予定です。
M3T-PD30FおよびM3T-PD30MFは、それぞれM16C R8C PC7501 エミュレータデバッガおよび、
M16C R8C コンパクトエミュレータデバッガの次期バージョンにバージョンアップしてください(無償でオンラインバージョンアップが可能です)。 |
| (2) |
|
その他のデバッガ 改修予定はありません。Fill unused code memoryオプションは使用しないでください。 |