RENESAS TOOL NEWS 2005年10月16日 : RSO-DebuggerPackage_2-051016D
M16C/60, /30, /Tiny, /20, /10および
R8C/Tinyシリーズ用デバッガ ご使用上のお願い
-- TASKING製ツールチェインの使用について -- |
M16C/60, /30, /Tiny, /20, /10 および R8C/Tinyシリーズ用デバッガの使用上の注意事項を連絡します。
- TASKING製ツールチェインを使用する際の注意事項
- 該当製品
| (1) |
|
M16C R8C PC7501 エミュレータデバッガ
High-performance Embedded Workshop対応
V.1.00 Release 00 ~ V.1.01 Release 00 |
| (2) |
|
M16C PC4701 エミュレータデバッガ
High-performance Embedded Workshop対応
V.1.00 Release 00 ~ V.1.01 Release 00 |
| (3) |
|
M16C R8C コンパクトエミュレータデバッガ
High-performance Embedded Workshop対応
V.1.00 Release 00 ~ V.1.01 Release 00 |
| (4) |
|
M16C R8C シミュレータデバッガ
High-performance Embedded Workshop対応
V.1.00 Release 00 |
| (5) |
|
M16C R8C FoUSB/UARTデバッガ
High-performance Embedded Workshop対応
V.1.00 Release 00 ~ V.1.01 Release 00 |
| (6) |
|
M16C/60, /Tiny, /20, /10 および R8C/Tiny シリーズ用
FoUSB/UARTデバッガ KD30
V.4.10 Release 1 |
- 内容
TASKING製ツールチェインが生成するELF/DWARF形式のオブジェクトモジュールファイルを該当製品が正しく読み込むことができません。
ファイルのダウンロード時にエラーが発生する、あるいは、読み込んだファイル のデバッグ情報の一部が欠落しているなどの現象が発生することがあります。
- 回避策
TASKING製ツールチェインをご使用の際は、IEEE-695形式のオブジェクト モジュールファイルを生成可能なバージョンをご使用ください。
- 恒久対策
今後のバージョンアップで、TASKING製ツールチェインで生成したELF/DWARF形式 のオブジェクトモジュールファイルを使用できるように改定していく予定です。