RENESAS TOOL NEWS 2005年10月16日 : RSO-M38000TL2-FPD-051016D
740ファミリ用エミュレーションポッド
M38000TL2-FPD
販売終了のお知らせ |
740ファミリ用エミュレーションポッドM38000TL2-FPDの販売終了について 連絡します。
- 該当製品
740ファミリ 38000, 740, および7200シリーズ用エミュレーションポッド:
M38000TL2-FPD
注意:
7641/7643グループのマイコンはM38000TL2-FPDでサポートしていません。
エミュレーションポッド M37641T2-RPD-E をご使用ください。
- 内容
M38000TL2-FPDは在庫限りとし生産中止とします。
2005年12月末日にて販売終了します。
- 代替製品
740ファミリ用コンパクトエミュレータM38000T2-CPE
- その他
M38000TL2-FPDの技術サポートは継続いたします。
ただし、新規エミュレータMCUについては動作タイミングの違いなどの理由で 動作保証できない可能性があります。
小型で安価な、M38000T2-CPEをご使用ください。