RENESAS TOOL NEWS 2005年11月01日 : RSO-R0C38000DBW00-051101D
740 コンパクトエミュレータデバッガ V.1.00 Release 00
リリースのお知らせ |
740ファミリ用 740コンパクトエミュレータデバッガ V.1.00 Release 00を リリースしました。
- 概要
本エミュレータデバッガは、統合開発環境High-performance Embedded Workshop V.4.00.03*上で動作します。
- 機能
本デバッガは、コンパクトエミュレータ用デバッガM3T-PD38M(740ファミリ用)相当の機能を持ちます。
本デバッガを使用することにより、High-performance Embedded Workshopを使用したデバッグが可能です。またこれにより統合開発環境下でコーディング、ビルド、シミュレーション、およびデバッグの作業がシームレスに実行できます。
- 動作環境
| ホストコンピュータ |
IBM PC/AT互換機 |
| OS |
Windows XP, Windows 2000, Windows Me, およびWindows 98SE |
- 入手方法
740ファミリ用コンパクトエミュレータをお持ちの場合は無償で使用できます。
ダウンロードサイトからダウンロードしてください。
日本語版
英語版