RENESAS TOOL NEWS 2005年11月01日 : RSO-M3T-MR308-051101D
M3T-MR308K/4 および M3T-MR308S/4
V.4.00 Release 01 へのリビジョンアップのお知らせ |
M32C/80, M16C/80, およびM16C/70シリーズ用リアルタイムOS M3T-MR308K/4 およびM3T-MR308S/4を以下のとおりリビジョンアップしました。
- リアルタイムOS評価ライセンス : M3T-MR308K/4 V.4.00 Release 01
- リアルタイムOS量産ライセンス : M3T-MR308S/4 V.4.00 Release 01
- リビジョンアップ内容
2005年10月1日にリリースされた統合開発環境High-performance Embedded Workshop V.4.00.03上で動作するM32C PC7501エミュレータデバッガ および M32C PC4701エミュレータデバッガと本製品を組み合わせることにより、OSデバッグ機能が使用可能となります。
詳細は、以下の2005年10月1日付けRENESAS TOOL NEWS "M32C/80, M16C/80, M16C/70シリーズ用エミュレータデバッガ リリースのお知らせ"(資料番号:RSO-R0C30800DBW00-051001D)を参照ください。
- リビジョンアップと購入方法
| 2.1 |
|
リビジョンアップ(無償)
以下の対象製品をお持ちの場合、無償でリビジョンアップできます。 リビジョンアップ方法は、ユーザ登録されたお客様に対して個別にご案内いたします。
対象製品:
M3T-MR308K/4 V.4.00 Release 00
M3T-MR308S/4 V.4.00 Release 00
|
| 2.2 |
|
新規購入
ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス販売または特約店までご連絡ください。
価格については最寄りのルネサス営業または特約店にお問い合わせください。
| 製品名 |
M3T-MR308K/4 (評価ライセンス)、または M3T-MR308S/4 (量産ライセンス) |
| 発注型名 |
R0R30800TRW02wJ |
| 注意 |
発注型名のw(小文字のダブリュ)は、下表の契約形態を示す記号と置き換えてください。
例えば、M32C/80シリーズMCUを使用して組み込み製品を1,000台まで量産する場合で、かつソースコードが不要な場合の発注形名はR0R30800TRW02KJです。 |
| 記号 |
契約形態 |
| 1 |
評価ライセンス、1台のホストコンピュータにインストール可能 |
| 5 |
評価ライセンス、5台のホストコンピュータにインストール可能 |
| A |
評価ライセンス、10台のホストコンピュータにインストール可能 |
| K |
量産ライセンス、組み込み数1,000台まで、ソースコードなし |
| U |
量産ライセンス、組み込み数制限無し、ソースコードなし |
| Z |
量産ライセンス、組み込み数制限無し、ソースコード付き |
|