RENESAS TOOL NEWS 2005年11月1日 : RSO-SHC_2-051101D
SuperH RISC engine ファミリ および
H8, H8S, および H8SXファミリ C/C++コンパイラパッケージのアップデートに関するお願い |
SuperH RISC engine ファミリC/C++コンパイラパッケージ(Windows版) および H8, H8Sおよび H8SX ファミリC/C++コンパイラパッケージ(Windows版) の注意事項を連絡します。
- 該当製品
| (1) |
|
SuperH RISC engineファミリC/C++コンパイラパッケージ(Windows版) (以降SHCと略す)
全バージョン |
| (2) |
|
H8、H8S、および H8SXファミリC/C++コンパイラパッケージ(Windows版) (以降H8Cと略す)
全バージョン |
- 内容
PCにインストール済みのSHCまたはH8Cをアップデートするために、それぞれのアップデートプログラムを実行したとき、以下のメッセージが表示されアップデートに失敗します。
メッセージタイトル:
High-performance Embedded Workshop セットアップ
メッセージ内容:
このインストーラは、Update版です。
Renesas C/C++ Compiler Package for XXXXXXXXをインストール後に、 実行してください。
- 発生条件
以下のいずれかの条件を満たす場合に発生します。
| (1) |
SHCまたはH8Cをインストールした後に、次のいずれかの製品をインストールした場合。
- M16C/60, M16C/30, M16C/20, M16C/10, M16C/Tiny, および R8C/Tiny シリーズ用
Cコンパイラパッケージ:
M3T-NC30WA V.5.30 Release 02
- M32C/90, M32C/80, M16C/80, および M16C/70シリーズ用
Cコンパイラパッケージ:
M3T-NC308WA V.5.20 Release 02
|
| (2) |
SHCまたはH8Cをインストールした後に、上記製品の無償評価版を インストールするデバッガパッケージ(M16C R8C コンパクトエミュレータデバッガなど)をインストールしたとき。 |
- 回避策
インストール済みのSHCまたはH8Cの製品版を再インストールしてください。
- 恒久対策
問題は、M3T-NC30WA V.5.30 Release 02およびM3T-NC308WA V.5.20 Release 02 のインストーラにありますので、M3T-NC30WAおよびM3T-NC308WAの次期バージョンで改修する予定です。(2005年12月リリース予定)