RENESAS TOOL NEWS 2005年11月16日 : RSO-HEW-051116D
統合開発環境High-performance Embedded Workshop
ご使用上のお願い |
High-performance Embedded Workshopの注意事項を連絡します。
- 該当製品
High-performance Embedded Workshopアップデートプログラム
- 内容
ワークスペースを作成時に、新規プロジェクト作成ダイアログボックスの
「新規プロジェクト作成-7/9-デバッガ」でデバッガまたはシミュレータのチェックボックスにチェックを入れて
「次へ」ボタンをクリックすると以下のワーニングメッセージが表示されて、
デバッガオプションが正常に設定されないことがあります。
Cannot find CPU map information
- 発生条件
以下の順番で製品をインストールした場合に発生します。
| (1) |
|
以下のいずれかのコンパイラパッケージ
- SuperH RISC engineファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
(Windows版)(以降SHCと略す)V.7.1.03以前
- H8、H8S、および H8SXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
(Windows版)(以降H8Cと略す)V.5.0.05以前
|
| (2) |
|
2004年以降にリリースされたSuperH RISC engineファミリまたはH8、H8S、および H8SXファミリ用デバッガ製品 |
| (3) |
|
High-performance Embedded Workshopアップデートプログラム |
- 回避策
High-performance Embedded Workshopのインストールフォルダ下の
System\Pg\Hitachiにある以下のフォルダをSystem\Pg\Renesasにコピーしてください。
- SHCの場合
System\Pg\Hitachi\Sh_x_x
System\Pg\Hitachi\Hardware
- H8Cの場合
System\Pg\Hitachi\h8_x_x
System\Pg\Hitachi\Hardware
- 恒久対策
High-performance Embedded Workshopの次期バージョンで改修する予定です。