RENESAS TOOL NEWS 2005年11月16日 : RSO-E6000-051116D
E6000 エミュレータソフトウェア V.2.00 Release 00 (H8/3800用)
ご使用上のお願い |
H8/300L Super Low Powerシリーズ エミュレータ E6000(HS3800EPI60H)用 エミュレータソフトウェアの使用上の注意事項を連絡します。
- 該当製品
E6000 エミュレータソフトウェアV.2.00 Release 00 (H8/3800用)
- 内容
日本語環境で該当のE6000 エミュレータソフトウェアを使用すると、
イベントポイントウィンドウからBreakpoints/Event Propertiesダイアログボックス* を表示できず、
E6000 エミュレータソフトウェアが異常終了します。
| * |
|
イベントポイントウィンドウとBreakpoints/Event Properties ダイアログボックスの表示方法は、
該当製品のユーザズマニュアルの「イベントポイントウィンドウを開く」の項を参照ください。 |
- 解決策
本内容は、H8/300L Super Low Power E6000 エミュレータソフトウェア V.6.00 Release 00で改修します。ダウンロードページからアップデートプログラムをダウンロードしてください。
アップデートプログラムのダウンロードページに、アップデートプログラムの使用方法も記載しています。