RENESAS TOOL NEWS 2005年12月1日 : RSO-Debugging Extension-051201D
リアルタイムOSデバッガ
Debugging Extension V.1.06 Release 00
ご使用上のお願い |
リアルタイムOSデバッガDebugging Extension V.1.06 Release 00* の使用上の注意事項を連絡します。
- T-Kernelを英語環境で使用する場合の注意事項
| * |
|
リアルタイムOSのタスクレベルデバッグをサポートするデバッガ機能拡張ユーティリティです。
統合開発環境High-performance Embedded Workshop およびリアルタイムOSに組み込んで使用します。 |
- 内容
該当製品を組み込んだリアルタイムOS T-Kernelを英語環境で使用した場合、Debugging Extensionのメニュー、ダイアログボックスおよびヘルプ表示内容が 日本語で表示されます。
- 解決策
修正したt-KernelDX.hlp、ecxrtos.chmおよびt-KernelDXExtRes.dllファイルを提供します。以下の宛先へ依頼してください。提供の際、差し替え手順を連絡します。
コンタクトセンタ: csc@renesas.com
- 恒久対策
次期バージョンで改修する予定です。