RENESAS TOOL NEWS 2005年12月09日 : RSO-TRONSHOW2006-051209
TRONSHOW2006は、「ユビキタス始動!」をメインテーマに下記日程で開催されます。ルネサステクノロジは、各種T-Engineを使用して身近な生活のシーンを例にユビキタスを体験いただけるデモを出展します。この機会にぜひ「ユビキタス」をご体験ください。
- TRONSHOW2006開催概要
| 会期: |
2005年12月14日(水)~16日(金) |
| 会場: |
東京国際フォーラム 地下2階 展示ホール |
| 主催: |
T-Engineフォーラム/社団法人トロン協会 |
| 入場料: | 1,000円 (事前登録により無料) |
TRONSHOW2006公式サイト
- ルネサス出展概要(ブースNO,2-1)
- メインコーナー 「ルネサスのユビキタスソリューション」
●オフィスで・・・
エントランスにある受付応対システム:
セキュリティカメラでの来客者の確認、会議室案内や準備をネットワークを利用して遠隔操作します。
生体認証によるオフィスの入退室/勤怠管理システム:
指静脈認証システムを使用して、オフィスへの入室管理、個人の勤怠管理情報を登録します。
●スーパーマーケットで・・・
μChip(ミューチップ※1)を使って食品トレーサビリティ(※2)や付加価値情報の提供を行います。
| ※1. |
μChip:ユビキタスコンピューティング環境において「モノ」を自動識別するための超小型チップ。
ユビキタスIDセンターによる標準IDタグ認定済です。 |
| ※2. |
食品トレーサビリティ:個々の食品が生産地から食卓にたどりつくまでのルート(生産地、製造元、販売先など)
や流通管理情報を追跡・遡及できるシステム。 |
●CDショップで・・・
μChipを使って購入前のCDから音楽をダウンロード、視聴サービスの提供を行います。
- 開発環境コーナー
・T-Kernelアプリケーションデバッグ環境
・M32192μT-Engine開発環境
・M32700 μT-Engine画像認識デモ(出展協力 VIL)
・SH/M32RオープンT-Kernel開発ソリューション
・SH-2A μT-Engine(参考出展)
- パートナーコーナー
・(株)日立超LSIシステムズ
・日立ソフトウェアエンジニアリング(株)
・日立エンジニアリング(株)
・イーソル(株)
・京都マイクロコンピュータ(株)
・(株)コア
出展内容の詳細につきましては、ルネサスT-Engineサイトでもご紹介しております。ぜひ、ご参照ください。
- シアタープログラム参加
ルネサスマイコンの展開と今後のT-Engineに対する取り組みをご紹介します。
| 日時: |
2005年12月16日(金) 13:40 - 14:10 |
| 内容: |
ルネサスのT-Engineの取組み |
| 講師: |
福井 昭也(株式会社ルネサスソリューションズ 第一応用技術部 プラットフォームグループ グループリーダー) |
| 場所: |
シアター1 |
- TEPS2006特別協賛
ルネサスは、TEPS2006(TRONイネーブルウェアシンポジウム)にも特別協賛しています。
| 日時: |
2005年12月10日(土) 14:00-17:00 |
| 場所: |
東京国際フォーラム Bブロック 5階(ホールB5) |
皆様のご来訪を心よりお待ち申し上げます。