RENESAS TOOL NEWS 2005年12月16日 : RSO-R0C30800PMW00_2-051216D
M32C コンパクトエミュレータデバッガ V.1.00 Release 00
ご使用上のお願い |
M32C コンパクトエミュレータデバッガ V.1.00 Release 00の使用上の注意事項を連絡します。
- コンパクトエミュレータが使用するワーク領域の設定に関する注意事項
- 該当製品
M32C コンパクトエミュレータデバッガ V.1.00 Release 00
- 内容
Ememダイアログボックス(*)のエミュレーションメモリタブをクリックして表示した画面にある「デバッグモニタ領域のバンクアドレス」エディットボックスへの入力ができません。
そのため、コンパクトエミュレータが使用するワーク領域を変更できません。
| * |
High-performance Embedded Workshop上で該当製品を使用するセッションに切り替えたとき、
またはメニュー「デバッグ」→「接続」を選択したとき Initダイアログボックスがオープンします。
InitダイアログボックスにあるOKボタンを押すとEmemダイアログボックスがオープンします。 |
- 恒久対策
本内容は、M32C コンパクトエミュレータデバッガV.1.00 Release 01で改修済みです。
以下のダウンロードページから該当製品の最新バージョンのインストーラをダウンロードしてインストールしてください。
日本語版
英語版