MSC TOOL NEWS: MSCT-TOOL-970501D
ボリュームディスカウントサービスの開始
およびMSCH製品の発注方法変更のお知らせ
|
|---|
ボリュームディスカウントサービスの開始と、MSCH製品の発注方法の変更をご案内申し上げます。
- ボリュームディスカウントサービス
1997年5月1日より、PC版の同一ソフトウェアツール製品を5本以上又は20本以上まとめて購入できるボリュームディスカウントサービスを始めます。
ボリュームディスカウントの対象ソフトウエアと発注方法を以下に示します。
- 対象ソフトウェア
以下のソフトウェアのパーソナルコンピュータ版です。
| MCU名 | ソフトウェアツール名 |
| 4ビット4500シリーズ | WDB45 |
| 8ビット740ファミリ | SRA74、PDB38 |
| 16ビット7700ファミリ | RASM77、NC77、PDB77 |
| 16ビットM16Cファミリ | AS30、NC30、PDB30、PDB30SIM |
| 32ビットM16ファミリ | CC16、PDB16 |
| 32ビットM32Rファミリ | CC32R、DB32R、DB32RSIM |
- 発注方法
| 発注形名 | 仕様明細 | 数量 |
| MSCH-TOOL-S-製品コード | 製品名P5-ホストマシン指定 |
5以上の数値を指定 |
| 製品名P20-ホストマシン指定 | 20以上の数値を指定 |
| 注1: | 製品コード及びホストマシン指定については、紙面版ツールニュースに添付しました。MSCH形名製品の一覧表(全24枚)を参照ください。 |
- 発注例
例としてAS30・IBM PC/AT互換機・Windows 95・日本語版をボリュームディスカウントで7本購入される場合の記述方法。
| 発注形名 | MSCH-TOOL-S-AS | 製品コードAS(アセンブラ)を付けます。 |
| 仕様明細 | AS30P5-W95J | 補足情報P5(5本以上)を付けます。 |
| 数量 | 7 | 購入数を記入します。 |
- 発注方法の変更
前述のボリュームディスカウントを開始するなどの理由により、MSCH製品の発注形名が1997年5月1日から以下のように変更になります。S/Rの入力の際にはご注意ください。
| 製品種別 | 新形名 | 旧形名 |
| 発注形名 |
ハードツール | MSCH-TOOL-H-製品コード | MSCH-TOOL-H |
| ソフトツール | MSCH-TOOL-S-製品コード | MSCH-TOOL-S |
| マニュアル | MSCH-TOOL-S-ZZ | MSCH-TOOL-S |
| 仕様明細 | ハードツール | 製品名のみ | 製品名のみ |
| ソフトツール | 製品名(補足情報)-ホストマシン指定(-シリアル番号) | 製品名-ホストマシン指定 |
| マニュアル | 製品名-言語情報 | 製品名-言語情報 |
| 注1: | ()内は省略可能です。 |
| 注2: | 製品コード, 補足情報, ホストマシン指定, 言語情報については、紙面版ツールニュースに添付しましたMSCH形名製品の一覧表(全24枚)を参照ください。
なお、移行期間として1997年6月30日までは旧形名でのS/R入力も可能です。7月以降は新形名での入力のみになります。 |