MSC TOOL NEWS: MSCT-MR1600-970616D
MR1600 V.1.10 Release 5
バージョンアップのお知らせ
|
M16ファミリ用リアルタイムOS MR1600をバージョンアップいたしましたのでご連絡致します。
- バージョンアップ概要
コンフィグレータが、ベクターテーブルの設定専用のファイルを出力するようにしました。
これにより、ベクターテーブルの設定をお客様のシステムに合わせて、設定できるようになります。
- 出荷情報
発注形名と仕様明細は以下のとおりです。
[開発キット]
| 製品名 | 発注形名 | 仕様明細 | ホストマシン | 対応 OS |
| MR1600K | 新規購入の場合
MSCH-TOOL-S-MR
バージョンアップ
の場合
MSCH-TOOL-S-VU | MR1600K-SPARC | SPARCstation | SunOS 4.1.x |
| MR1600K-SOLARIS | SPARCstation | Solaris 2.x |
| MR1600K-HP700 | HP9000/700 | HP-UX 9.10 |
| MR1600K-IBJ | IBM PC/AT互換機 | DOS/Windows 3.1
Windows 95*1, *2 |
| MR1600K-98 | PC-9801 | DOS/Windows 3.1
Windows 95*1, *2 |
*1. Windows 3.1 / Windows 95ではDOSプロンプト上で動作します。
*2. Windows 95上では一部の制限があリます。
[量産契約]
| 製品名 | 発注形名 | 仕様明細 | ホストマシン | 対応 OS |
| MR1600S | 新規購入の場合
MSCH-TOOL-S-MR
バージョンアップ
の場合
MSCH-TOOL-S-VU | MR1600S-SPARC | SPARCstation | SunOS 4.1.x |
| MR1600S-SOLARIS | SPARCstation | Solaris 2.x |
| MR1600S-HP700 | HP9000/700 | HP-UX 9.10 |
| MR1600S-IBJ | IBM PC/AT互換機 | DOS/Windows 3.1
Windows 95 |
| MR1600S-98 | PC-9801 | DOS/Windows 3.1
Windows 95 |
- バージョンアップについて
バージョンアップの対象者は、以下の製品をご購入頂いた方です。
| 対象製品 | バージョンアップ方法 |
| MR1600S | 1995年6月16日以降にMR1600Sをご購入のお客さまは無償でMR1600SとMR1600Kをバージョンアップ致します。
バージョンアップをご希望される方は、無償バージョンアップ申込用紙※をFAXにて弊社まで送付ください。 |
| MR1600K | バージョンアップは有料になります。
バージョンアップをご希望される方は、上表の発注形名MSCH-TOOL-S-VUでお申し込みください。 |
※別ページの無償バージョンアップ申込用紙のフォームを使用してください。