MSC TOOL NEWS: MSCT-PDB16-970816D
PDB16 V.1.10 Release 1
ご使用上のお願い
|
M16ファミリ用エミュレータデバッガPDB16 V.1.10 Release 1のご使用上の注意事項をご連絡致します。
- 障害内容
H/Wウォッチポイントを使用する際、RAMモニタ設定領域範囲外にH/Wウォッチポイントを設定すると、H/Wウォッチポイントのデータが正常に表示されません。
なお、本現象はPDB16 V.1.10 Release 1のみで発生します。
- 回避策
H/Wウォッチポイントを使用する際は、RAMモニタ設定領域内のアドレスにH/Wウォッチポイントを指定してください。
本制限事項は、次期バージョンで改修する予定です。