MESC TOOL NEWS: MESCT-PC4700-971201D
PC4700 / PC4701 / PC4900 / PC4901
エミュレータご使用上のお願い
|
エミュレータPC4700、PC4701、PC4900、PC4901をご使用いただく上での注意事項についてご連絡致します。
- 対象製品
現在ご使用中のLANインタフェース機能を備えた以下のエミュレータ
- (1) 740ファミリ/M16C/60シリーズ用エミュレータ
- PC4700H
- PC4701HS
- (2) M16ファミリ用エミュレータ
- PC4900........PC4900H / PC4900L( + LANオプション )
- PC4901........PC4901HS / PC4901L( + LANオプション )
- 使用環境
LANインタフェースを使用して、ホストコンピュータと接続する場合のみ対象になります。
- 内容
以下、注意事項の内容について記します。
- 3.1 PC4700 / PC4701使用時の現象
- エミュレータデバッガが正常に起動しないことがあります。
この現象は、エミュレータ本体のフロントパネルに設けられたLEDの状態で確認できます。
| (1) | 正常起動の場合
電源投入直後全LEDが点灯し、約10秒経過してERROR LEDが消灯します。 |
| (2) | 異常起動の場合
全LEDが点灯したまま変化しません。
この状態以外でエミュレータを起動できない場合は、LANインタフェースに関する設定に原因があると思われますので、エミュレータデバッガのユーザズマニュアルを参照してください。 |
- 3.2 PC4900 / PC4901使用時の現象
- エミュレータデバッガが正常に起動しないことがあります。
この現象は、エミュレータ本体のフロントパネルに設けられたLEDの状態で確認できます。
| (1) | 正常起動の場合
電源投入直後にSAFE LEDは点滅を開始し、約20秒後に点灯に切り替わります。 |
| (2) | 異常起動の場合
電源投入直後から数秒間SAFE LEDは消灯し、その後、正常時と同様に点滅を開始しますが、点滅終了と同時にERROR LEDが点灯します。
この状態以外でエミュレータを起動できない場合は、LANインタフェースに関する設定に原因があると思われますので、エミュレータデバッガのユーザズマニュアルを参照してください。 |
- 回避策
起動時に異常が発生したときには、エミュレータの電源スイッチを1秒以内にオフ・オンしてください。
上記の操作でも異常が解消されない場合は、開発ツールサポート窓口までご相談ください。