MESC TOOL NEWS:
MESCT-PD38-980601D
この度、740ファミリ用エミュレータデバッガPD38(旧称:PDB38)の使用上の注意事項についてご連絡致します。
該当条件
今回のご連絡は、以下のマイコンをご使用の場合に該当する注意事項です。
- M37531
- M37532
- M37536
- M37630
- PDB38V.1.00をご使用のお客様へ
- 今回の条件に該当するマイコンをご使用のお客様は、PD38へのバージョンアップをお願い致します。バージョンアップに関しましては、最寄りのルネサス営業または特約店までお問い合わせください。
内 容
上述のマイコンをご使用になる場合、各マイコンに対応したファームウェアをエミュレータPC4701システムにダウンロードする必要があります。
提供ファイル
上述のマイコンに対応したファームウェアファイルおよびMCUファイルを用意しました。下の9つのファイルを1つの自己解凍圧縮ファイルにした
firm_j.exe (445KB)をダウンロードし、PD38に組み込んでご使用ください。
| 提供ファイル | 説 明 |
| M37531H.S | PC4701HS,PC4700H用ファームウェアファイル
(M37531, M37532, M37536対応)Ver.0.90.00 |
| M37531L.S | PC4701L,PC4700L用ファームウェアファイル
(M37531, M37532, M37536対応)Ver.0.90.00 |
| M37630H.S | PC4701HS,PC4700H用ファームウェアファイル
(M37630対応)Ver.0.90.00 |
| M37630L.S | PC4701L,PC4700L用ファームウェアファイル
(M37630対応)Ver.0.90.00 |
| M37531.MCU | M37531用MCUファイル |
| M37532.MCU | M37532用MCUファイル |
| M37536.MCU | M37536用MCUファイル |
| M37630.MCU | M37630用MCUファイル |
| readme_j.txt | PD38への組み込み方法を記述したテキストファイル |
PD38への組み込み方法については、提供ファイルのREAD MEファイル(readme_j.txt)を参照ください。
M37531, M37532, M37536用ファームウェアファイルの仕様
今回ご提供するM37531, M37532, M37536用ファームウェアファイルは、従来のファームウェアM38000L.S / M38000H.Sを使用した際の制限事項を回避するためのものです。従来のファームウェアファイルを使用した場合の現象を以下に示します。
- ファームウェアM38000L.S / M38000H.Sは、ターゲットプログラムリセット時にCPUモードレジスタへの書き込みを行う仕様です。一方、上記マイコンは、CPUモードレジスタに対し、マイコンリセット後、一度しか書き込みできません。したがって、ターゲットプログラム上のCPUモードレジスタへの書き込みは、無視されます。