MESC TOOL NEWS:
MESCT-PD16-980601D
PD16 V.1.20 Release 1(日本語版, 英語版)
バージョンアップのお知らせ
|
この度、M16ファミリ用エミュレータデバッガPD16をV.1.20 Release 1へバージョンアップしましたので、ご案内致します。
製品概要
PD16 V.1.20 Release 1は、M16ファミリ用エミュレータPC4901HS, PC4901L, PC4900H, PC4900Lを制御するエミュレータデバッガです。
バージョンアップ内容
以下に前バージョン(PDB16 V.1.10 Release 1)からのバージョンアップ内容について説明します。
- 機能拡張
- LAN通信のサポート
PC4901HS / PC4901Lとの通信インタフェースにLANを追加しました。
- ロングファイルネームのサポート
ファイルのセーブやダウンロードで、ロングファイルネームを使用できるようにしました。
- 改 修
- Cウォッチウィンドウおよびローカルウィンドウ
Cウォッチウィンドウおよびローカルウィンドウにおいて、signed charの変数を表示するときに文字として表示できる範囲に値がない場合、データが32ビットで表示される現象を改修しました。
- 計算ダイアログ
計算ダイアログを表示し計算を行い、計算結果が正常でない場合(“?????”を表示する場合)、基数設定をユーザの意図しないタイミングで変更する現象を改修しました。
- H/Wウォッチポイント
RAMモニタおよびH/Wウォッチポイント使用時に、RAMモニタ範囲外にH/Wウォッチポイントを設定した場合、
- バイト..............データが01固定になる
- ハーフワード........データの上位1バイトが02固定になる
- ワード..............データの上位1バイトが04固定になる
という現象を改修しました。
詳しくは、1997年8月16日付ツールニュース「PDB16 V.1.10 Release 1ご使用上のお願い」を参照してください。
使用可能ホストコンピュータ
PD16 V.1.20 Release1は、IBM PC/AT互換機とPC-9800シリーズのWindows 95上で動作します。表1に日本語版、表2に英語版の動作環境を示します。
表1 動作環境(日本語版)
| パーソナルコンピュータ | IBM PC/AT互換機 |
| NEC PC-9800シリーズ |
| OS | Windows 95日本語版 (*1) |
| CPU | i486以上(Pentium 75MHz以上を推奨) |
| 使用可能メモリ(OSを含む) | 8Mバイト以上(16Mバイト以上を推奨) |
| ハードディスクの空き容量 | 10Mバイト以上 |
| 画面 | VGA以上(1024×768以上を推奨) |
表2 動作環境(英語版)
| パーソナルコンピュータ | IBM PC/AT互換機 |
| OS | Windows 95日本語版 (*1) |
| CPU | i486以上(Pentium 75MHz以上を推奨) |
| 使用可能メモリ(OSを含む) | 8Mバイト以上(16Mバイト以上を推奨) |
| ハードディスクの空き容量 | 10Mバイト以上 |
| 画面 | VGA以上(1024×768以上を推奨) |
- *1 Microsoft Plus! for Windows95、Internet Explorer4.0以降(アクティブデスクトップ)のご使用について
- Plusおよびアクティブデスクトップをご使用の場合、PD16が正常に動作しない場合があります。
- Plus!をご使用される場合は、
「画面のプロパティ」→「Plusタブ」→「ウィンドウの内容を表示したままドラッグする」のチェックを外してください。
- アクティブデスクトップをご使用される場合は、
「画面のプロパティ」→「Webタブ」→「フォルダオプション」→「表示」→「ウィンドウの内容を表示したままドラッグする」のチェックを外してください。
出荷メディア
今回のバージョンからCD-Rでの出荷となります。また、インストールの際は、製品に付属のID番号が必要となります。
発注形名と仕様明細
以下に発注形名と仕様明細を示します。出荷に関しては、最寄りのルネサス営業または特約店までお問い合わせください。
- 発注形名
MSCT-TOOL-S-ED:PD16製品を新規購入される場合
MSCT-TOOL-S-VU:PDB16 V1.10 R1からバージョンアップされる場合
MSCT-TOOL-S-ZZ:マニュアルを新規購入される場合
- 製品の仕様明細
[製品名+補足情報]-[ホストマシン指定]-[シリアル番号]
| | |
| | |
| | バージョンアップの場合は必ず記入してください。
| |
| W95J: Windows 95対応、日本語版
| W95E: Windows 95対応、英語版
|
PD16 :PD16を新規購入される場合
PD16VUP:PD16をバージョンアップされる場合
- ユーザーズマニュアルの仕様明細
[製品名]-[言語指定]
| |
| |
| U:和文ユーザーズマニュアル
| E:英文ユーザーズマニュアル
|
PD16
- 発注例
PDB16 V.1.10 Release 1日本語版を、PD16 V.1.20 Release 1日本語版にバージョンアップする場合
発注形名:MSCT-TOOL-S-VU
仕様明細:PD16VUP-W95J-シリアル番号