MESC TOOL NEWS:
MESCT-RTT72-980616D
この度、720シリーズ用エミュレータデバッガRTT72におきまして、サポートMCUを追加いたしましたので対応方法をご案内致します。
- 内 容
今回、RTT72がサポートするMCUを以下に示します。このMCUをご使用になる場合、MCUに対応するデータファイルが必要です。
- 提供ファイル
上記マイコンに対応したデータファイルを用意いたしました。RTT72の実行ファイルRTT72.EXEが存在するディレクトリにコピーしてご使用くださいますようお願いいたします。
| 提供ファイル | 説 明 |
| M34280M1.DAT | M34280M1用データファイル |
- ファイルのダウンロード
上記のファイルは、自己解凍形式の圧縮ファイル(4280_j.exe)で提供いたします。
- 関連ツールニュース
以下のツールニュースでもM3T-RTT72のサポートMCU追加情報をご案内しておりますのでご参照ください。