ツールニュース |
|||
|
MESC TOOL NEWS:
MESCT-PD45-980616D
この度、4500シリーズ用エミュレータデバッガPD45におきまして、サポートMCUを追加いたしましたので対応方法をご案内致します。 内 容 今回、PD45がサポートするMCUを以下に示します。これらのMCUをご使用になる場合、各MCUに対応するデータファイルが必要です。
上記マイコンに対応したデータファイルを用意いたしました。PD45の実行ファイルPD45.EXEが存在するディレクトリにコピーしてご使用くださいますようお願いいたします。
ファイルのダウンロード 上記のファイルは、自己解凍形式の圧縮ファイル(4513_j.exe)で提供いたします。 WDB45をお使いのお客様へ 今回ご提供するデータファイルは、WDB45上でご使用いただけます。しかし、WDB45は、PD45の量産に伴い、生産中止となりました。PD45へのグレードアップをお願いいたします。詳細は、1998年4月16日付ツールニュース「PD45 V.1.10 Release 1バージョンアップのお知らせ」を参照してください。
技術的な内容に関するお問い合わせは、お問い合わせ先一覧へ
|