ツールニュース |
|||
|
MESC TOOL NEWS:
MESCT-PD45_2-980616D
この度、4500シリーズ用エミュレータデバッガPD45をご使用される際の注意事項をご連絡致します。 内 容 マイコンM34570M4 / M8用ターゲットプログラムをエミュレータデバッガPD45でデバッグされる場合、対応するデータファイルの問題により、プログラムウィンドウの表示が正常ではありませんでした(アセンブラASM45で生成した機械語ファイルは正常です)。 提供ファイル 上記マイコンに対応したデータファイルを用意いたしました。PD45の実行ファイルPD45.EXEが存在するディレクトリにコピーしてご使用くださいますようお願いいたします。
ファイルのダウンロード 上記のファイルは、自己解凍形式の圧縮ファイル(4570_j.exe)で提供いたします。
技術的な内容に関するお問い合わせは、お問い合わせ先一覧へ
|