ツールニュース |
|||
|
MESC TOOL NEWS:
MESCT-NC30WA-980616D
この度、M16Cファミリ用Cコンパイラ(アセンブラ・統合化開発環境付き)NC30WA V3.00 Release 1および77XXシリーズ用Cコンパイラ(アセンブラ・統合化開発環境付き)NC77WA V5.00 Release 1におきまして統合化開発環境TMのご使用上の注意事項をご連絡致します。 内 容 TMをご使用の場合、以下のディレクトリ内に日本語(2バイト文字)のファイル名およびディレクトリ名等がある場合、TMが起動するMAKE.EXEが不正終了する場合があります。
上記のディレクトリ内では2バイト文字を使用したファイル名およびディレクトリ名はご使用になりませんようお願いいたします。 今後の予定 本制限事項は、次期バージョンで改修する予定です。
技術的な内容に関するお問い合わせは、お問い合わせ先一覧へ
|